Other Parts Discussed in Thread: LMP91200
器件型号: LMP91200
尊敬的 TI 技术支持:
我正在设计一个水滴监测系统,它需要使用 Pt1000 RTD 通过自动温度补偿 (ATC) 进行 pH 测量。 我根据 TI.com 上的产品页面选择了 LMP91200 (LMP91200MTX/NOPB)、该页面在参数表中仍列出了“接口类型:串行 SPI“、并展示了一个具有 SPI、RTD、VOUT 多路复用器和 VCM 多路复用器功能的方框图。
但是、在查看最新的数据表(修订版 E→E、SNAS571E)后、我发现 SPI 接口和 RTD/温度传感器功能已删除、这在修订历史记录中进行了确认(修订版 D→E 中的“删除了 SPI 功能“和修订版 C<eps> D 中的“删除了温度传感器功能“)。 TI E2E 论坛帖子(主题#906724)进一步说明、已从数据表中删除这些功能、因为 SPI 在 4°C 或更低时会失效、而 VOUT MUX/RTD 切换也会在低于 4°C 时失败、即使器件在物理上仍然包含这些块也是如此。
这给我们的设计带来了一个严重的问题、因为我们需要:
具有超低输入偏置电流(飞安级)的 pH 测量
2.用于 Pt1000 温度补偿的集成式或共同封装式 RTD 激发
3.从 0°C 到+60°C 的可靠运行
4.用于配置的 SPI 或 I2C 数字接口
我的问题:
1. TI 是否计划推出 LMP91200 的器件版本来将 SPI/多路复用器故障修复为低于 4°C?
2. TI 是否有推荐的替换器件或参考设计来提供 pH AFE 功能和集成 RTD 温度补偿?
3.产品页面 (ti.com/product/LMP91200) 是否可以更新以反映当前修订版 E 数据表? SPI 列表和旧的方框图给新设计人员带来了混淆。
我们目前正在评估 Analog Devices CN0326 参考设计 (AD8603 + AD7793) 作为替代方案、但如果有合适的解决方案、我们更倾向于留在 TI 生态系统内。
感谢你能抽出时间。 我期待着你的指导。
此致、
Vishnu