This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650365EVM:我可以&'t 通过 awrL1432 写入看门狗寄存器

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626975/tps650365evm-i-can-t-write-the-watchdog-register-through-awrl1432

器件型号: TPS650365EVM
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

我现在使用 awrL1432 作为 I2C 主器件来配置 TPS650365、且看门狗初始化功能如下:

int32_t App_Pmic Wdg_Init (const Pmic_Core Handle_t* pmicHandle)

  int32_t 状态= PMIC_ST_Success;
  Pmic_Wdg Cfg_t wdgCfg ={0};

  if (pmicHandle == NULL)
  {
    返回 PMIC_ST_ERR_NULL_PARAM;
  }

  // 1。 准备配置结构
  wdgCfg.win1Duration = 127;
  wdgCfg.win2Duration = 127;
  wdgCfg.longWinDuration = 250;
  wdgCfg.failThr = 3;
  wdgCfg.rstThr = 3;
  wdgCfg.mode = 0;
  wdgCfg.trigSel = 0;
  wdgCfg.rstEn = true;//启用看门狗热复位功能

  //指明我们要更新的参数
  wdgCfg.validParams =(PMIC_WD_WIN1_DURATION_VALID | PMIC_WD_WIN2_DURATION_VALID | PMIC_WD_LONG_WIN_DURATION_VALID
    | PMIC_WD_FAIL_THR_VALID | PMIC_WD_RST_THR_VALID | PMIC_WD_MODE_VALID
    | PMIC_WD_RST_EN_VALID);

  PMIC_UNLOCKRegs (pmicHandle);
  PMIC_wdgEnable (pmicHandle);
  // 2. 将配置写入 PMIC(此处仍处于长窗口中)
  状态= PMIC_wdgSetCfg (pmicHandle、&wdgCfg);
  IF (STATUS != PMIC_ST_Success)
  {
    返回状态;
  }

  // 3. 清除 WD_PWRHOLD 以允许 PMIC 退出长窗口
  //(请参阅数据表 6.4.11.3 MCU 到看门狗同步)
  状态= PMIC_wdgSetPwrHold (pmicHandle、FALSE);
  IF (STATUS != PMIC_ST_Success)
  {
    返回状态;
  }

  // 4. 发送第一个软件触发器以退出长窗口
  //重要说明:此函数成功写入 I2C 的确切时刻、
  //长窗口终止、window-1 立即启动。
  PMIC_wdgSendSwTrigger (pmicHandle);
  IF (STATUS == PMIC_ST_Success)
  {
    G_isWdInitialized = true;
  }
  PMIC_LOCKRegs (pmicHandle);

  返回状态;
}

最终返回状态为 0、但在执行该函数后、当我使用 PMIC_wdgGetCfg 函数读取寄存器时、我发现所有寄存器值仍然是默认值。 我想问原因是什么? 初始化时序是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我们团队的专家将很快回复、感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon