This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR:传感器仿真的值映射。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627089/ti-magnetic-sense-simulator-value-mapping-of-sensor-simulation

部件号:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

您好、

在仿真中、我使用了 TMAG5273A1 传感器。 传感器的值取决于仿真中插入的均值计算和范围设置、但根据我对数据表的理解、这并不完全正确。
当我使用+–40mT 设置而不是 80mT 设置时、信号输出高出 2 倍、这是我预期的正确值。 但是、如果 i(在 40mT 范围内)从 1 个样本均值计算变为 8 个样本均值计算(或任何其他值)、则该值会增加 16 倍。 怎么回事? 这是仿真和实际传感器之间的差异、还是我理解错误、并且仅在均值计算开启时从 12 到 16 位的映射才有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也很好奇、在仿真中是考虑了传感器中 X、Y 和 Z 元件的位置、还是仿真使用传感器中心进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    这是关于设备中实际发生的事情的细微差别。  集成 ADC 的分辨率为 12 位、但寄存器大小为 16 位。

    在 1x 转换模式下运行时、寄存器结果将有效地仅报告一个 12 位代码。  最后 4 个 LSB 不应包含任何相关信息。  不过、一旦启用了平均值计算功能、结果就会扩展到 16 位值。  在完整的 32 倍取平均值时、ENOB 约为 14.5 位。

    在 TIMSS 中考虑了检测元件的物理位置。  根据 Z 轴传感器的位置、这三个元件减少为单点。 尽管 XYZ 传感器一起放置在一个仪表组中、但 X 和 Y 元件的偏移可能非常小。

    谢谢、

    Scott