This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:ECC 状态寄存器&L2B RAM 存储器

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624200/awr2e44pevm-ecc-status-register-l2b-ram-memory

器件型号: AWR2E44PEVM

对于 L2RAMB 内存分区、当我尝试对其应用 ECC 自检时、有时软件崩溃、我怀疑 L2RAMB 中有部分在之前没有写入、当我应用自检时、可能会先开始读取? 所以它崩溃,因为它不是以前写的?  

对 L2RAMA 应用自检是否足够、而不适用于 L2RAMB、因为它们位于同一内存中?

我还有这个请求:“在定期监控 MSS L2 SRAM 的 ECC 状态寄存器时、如果检测到任何错误、雷达软件应在 FTTI 内进入安全状态。“ - ECC 的状态寄存器是什么? 以及要为 ECC SM 和 ECC 自检 SM 检查哪些位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    与内部专家讨论上述问题将在 3 月 13 日或之前回复您。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    您能否运行 L2 存储器的 ECC 状态寄存器的示例程序并掩盖器件中的行为?

    请问您是否在 SBL 或应用程序中对 L2 存储器运行 ECC 测试?  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在应用程序中运行 ECC 测试

    我使用了这个函数 fromm 示例-> ecc_sdlFuncTest (),软件不是在运行,如果它停止,我使用了相同的函数 L2RAMA 和它是 wokring

    因此、对 L2RAMA 应用自检是否足够、而不适用于 L2RAMB、因为它们位于同一存储器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    同时运行 系统 L2 RAMB 的示例程序 — 它是否工作?   

    那么、对 L2RAMA 应用自检是否足够、而不对 L2RAMB 应用自检、因为它们位于同一内存中?

    根据安全手册、我们必须同时运行 L2 RAMB 和 L2 RAMA


    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时运行  系统  L2 RAMB 的示例程序无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    我在内部、与团队核实。 我们会在 2 天内回复您  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    我运行的是 ECC MSS L2 的相同示例程序、但我能够注入故障并获得中断。  

    请尝试使用 2 个不同的电路板并确认行为、请使用我们的 SDL 示例程序供您参考。  

    谢谢。  

    Yogeshwaran Raguraman.