This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:射频链路中的测试源是注入的吗?

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622546/iwr6243-where-in-the-rf-link-is-the-test-source-injected

部件号: IWR6243

您好、

启用测试源时、 射频链路 (RX) 中的哪个位置注入了测试源?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    启用测试源后、会将其注入接收器混频器(RX 混频器)输入端的 RX 信号路径、或直接注入基带/IF 级。

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shareef、  

    您是否可以帮助指定在 IWR6243 中注入测试源的点?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shareef、

    您是否会再次提供帮助?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我的前一个回答没有回答这个问题?

    输入端的高电压基准

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接收器混频器(RX 混频器)的输入或直接进入基带/IF 阶段。

    Shareef、

    有两种选择。 我想知道哪一个是 IWR6243。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    此处进行快速更正。 对于测试源使能、仅在 DFE 中注入源。  

    -E. Shareef