This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:开漏 GPIO 设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623389/awr1843-open-drain-gpio-setup

器件型号: AWR1843

尊敬的支持工程师:

我尝试将 AWR1843 中的引脚 P9 设置为开漏无上拉 GPIO。   

下面是我用于设置引脚 P9 的代码  

    Pinmux_Set_OverrideCtrl(SOC_XWR18XX_PINP9_PADBA, PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL, PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
    Pinmux_Set_FuncSel(SOC_XWR18XX_PINP9_PADBA, SOC_XWR18XX_PINP9_PADBA_GPIO_27);
    GPIO_setConfig(SOC_XWR18XX_GPIO_27, GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_OD_NOPULL);

然而,它不起作用。  以下是我的测试/测量结果。 请帮帮我。   

 measure_circuit.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提供更多细节吗?

    1.您使用的是哪个 SDK?
    2.您如何验证工作,是通过 LED 吗?

    3、您要寻找的用例是什么?

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS

    2.我正在尝试驱动 12 音量 LED。 由于某些原因、我们倾向于使用开漏 而不是 推挽 GPIO。  

      现在、我不确定是 在软件中针对开漏 GPIO 进行了正确的设置、还是在电路设计中出现了问题。

    3、我的项目是开发一个后碰撞警告 (RCW) 雷达

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于开漏 LED 驱动、您能否尝试将 LED 放置在 VDD 和引脚之间。 如果我错了、我看到它连接到 IC GND。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、  

    如果 AWR1843 引脚.P9 配置为开漏、我是否可以知道此引脚。P9 可以上拉 10K 欧姆至 12V 来驱动 LED?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不应该这样做。

    /苛刻