This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:内部自检未涵盖哪些可能错误。

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626497/tmag5170-what-are-possible-errors-that-are-not-covered-by-the-internal-self-test

器件型号: TMAG5170

您好:

我们希望使用 TMAG5170 重新设计、这样就不需要使用另一个传感器。 我在另一个线程中了解到、它的内部自检可以检测所有错误、但与霍尔元件本身的抢劫除外。  

我们还希望无需对传感器进行外部引起的磁性测试。 成功运行传感器后、内部自检未检测到错误的可能性有多高? 零日错误不会是一个很大的问题,但未被检测到的 erros 后在现场使用将是.

此致、
Samuel Canadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    诊断功能可以评估整个信号链、但最终磁响应除外。  有关各种诊断功能的详细信息、请参阅数据表的第 6.3.7 节。

    但是、TMAG5170 确实会对霍尔元件执行诊断、以确保元件的正确连接和电阻率。  虽然器件内部不会生成任何场来确认转换精度、但我们能够合理评估是否发生了元件的任何物理损坏。  当该测试通过时、在考虑可能的寿命漂移规格后、我们的灵敏度和偏移量应处于生产容差范围内。  

    霍尔元件本身就是器件上的一个导电区域、通过开关连接以允许向多个方向强制电流。  在正常采样过程中、开关控制施加在霍尔元件上的电流方向、使我们能够测量产生的与电流垂直的电压。  诊断功能会评估内部开关与霍尔元件的连接是否良好、以及传感器本身是否正常传导电流。  传感器通过此诊断的可能性很小、而且在霍尔元件中也会出现故障。

    针对器件的总体风险、您可以在此处访问有关时基故障率的质量数据:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TMAG5170A1QDGKR

    您还可以在此处找到一个 MTBF/时基故障估算器工具

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    谢谢、

    Scott