Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM
器件型号: AWR1843AOPEVM
我有一个 AWR1843AOPEVM、上周正常工作、但已停止通电。 我有多个单元、其他单元在使用相同的电缆、计算机和电源时仍能正常工作。 我已经完成了广泛的万用表诊断、希望有人能帮助识别出现故障的组件。
症状:
-没有 LED 亮起(LD1、LD5 或任何其他)
-电路板未在 Windows 设备管理器中枚举(未显示 COM 端口)
-当通过微型 USB (J1 ) 供电时,电路板会变热,但没有其他生命迹象
-通过桶形插孔 (J5) 供电时、电路板根本不会发热
- NRST 按钮 (SW2) 无效 — 按下时 LD5 不闪烁
- SOP 开关在正确的位置验证(匹配工作单元)
-没有可见的损坏,烧伤痕迹,或替换的组件
电压测量(通过 USB 供电):
- LD1 焊盘上的 5V 电源轨:0.92V(预期~5V)
- J3 引脚 1 至引脚 4 处的 3.3V 电源轨:0.91V(预期~3.3V)
桶形插孔 (J5) 结果:
-在电源插入的情况下测量 J5 中心引脚处的电压: 0V(电源已确认在其他 AWR1843AOPEVM 单元上工作)
- J5(中心到套管,未通电)之间的电阻:0.5 欧姆(正常)
- J5 中心引脚到 LD1 (+) 焊盘的电阻:~0 欧姆(正常)
-怀疑此特定电路板上的 J5 存在物理接触问题
电阻测量(电路板未通电):
-在破碎的电路板上穿过 LD1 焊盘:4.2 欧姆
-在工作板上的 LD1 焊盘上:~0 欧姆
- LD1 (+) 到断开的电路板上的 J3 引脚 4 (GND):4.2 欧姆
- LD1 (+) 至工作板上的 J3 引脚 4 (GND):~0 欧姆
- J3 引脚 1 到 J3 引脚 4 在损坏的电路板上: 4.2 欧姆
-工作板上的 J3 引脚 1 至 J3 引脚 4:~0 欧姆
关键发现—USB 连接器 (J1) 焊盘电阻:
- J1 引脚 1 (VBUS) 连接到断开的电路板上的 J1 引脚 5 (GND):445 欧姆
-工作板上的 J1 引脚 1 (VBUS) 至 J1 引脚 5 (GND):~0 欧姆
结语:
直接在 J1 USB 连接器焊盘上测量的 445 欧姆电阻(而不是工作板上的~0 欧姆电阻)表示 J1 和主 5V 电源轨之间的电源输入路径中的元件出现故障或降级。 这种高电阻会导致从 5V 降至~0.92V 的压降、从而导致 PMIC (LP87524J) 无法启动并防止所有下行电源轨。
1.您能否在原理图上确定 J1 VBUS(引脚 1)与 5V 主电源轨之间的哪个(些)元件? 我怀疑该路径中的保护二极管、保险丝或电源开关出现故障。
2.这是 AWR1843AOPEVM 的已知失效模式吗?
3.此主板是否符合 RMA/更换条件?