This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:运行 AOA 转向矢量校正符号时出现故障 (TLV 编号 320)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623888/iwrl6432aop-failure-in-running-aoa-steering-vector-correction-symbols-tlv-number-320

器件型号: IWRL6432AOP

嗨、camp、

我尝试了 L-SDK_05.05.04.02 AOP 版本的 MPD 和 Radar Toolbox_04.01.00.06/03.30.00.06 中的 Video doellbel 来获取天线符号 TLV (TLV 编号 320)、但没有任何用处。 我使用雷达工具箱(随附于下文)的原始 steering_vector.cfg 、以及 steerVeccorr 1 1 1 1(或 steerVeccorr 1 0 0 0 以减少雷达负载)、guiMonitorDebug 1、guiMonitor 的最后一个字段为 1。 该雷达可以提供正常的点云等、但没有 TLV 编号 320。 是否有任何经证明有效的 cfg 文件?

 

谢谢、

Wolfgang

steering_vectors.cfg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    两个版本(L-SDK_05.05.04.02 的 MPD AOP 版本和 Radar Toolbox_04.01.00.06/03.30.00.06 的视频门铃)都不 起作用吗? 还是可以使用其中一个?

    此致、

    Nate