This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM 刷写问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624942/awr2944evm-awr2944evm-flashing-issue

器件型号: AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR2944PEVM

大家好、我遇到了 AWR2944EVM:SoC 初始化二进制刷写问题 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛中所述的所有相同症状。 我已经尝试了从不同的机器进行刷写、刷写不同的 cfg 配置、使用 UniFlash、下电上电、所有这些都无济于事。 我附加了示例输出。  

这是否表示闪存存储器损坏或故障? 我从 DigiKey 购买了这款器件。  

谢谢、
Stephen H

Flash.txt 失败 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    您能否检查是否已在 sbl_uart_uniflash 的 syscfg 中添加的闪存器件配置? 默认配置适用于 GD25B64C 器件、如果您使用不同的器件型号、则需要确保闪存 SFDP 参数符合闪存器件数据表。

    您可以参阅以下应用手册、检查在我们结束时哪些所有闪存器件均已测试和验证:

    https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7bc849233e08a160d91faabeed8672b066e2ab6c2b33a825b180b9d2279b0eaaJmltdHM9MTc3MzE4NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=240e1454-2d8d-63ab-24b4-03512c06626e&psq=flash+variant+supported+in+awr2944&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudGkuY29tL2xpdC9hbi9zcHJhY2g5ZC9zcHJhY2g5ZC5wZGY

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti、 在 查看芯片后、它看起来是 GD25B64CWAG(这是合理的,因为这是 TI EVM)。 我之前也误会了意思;该器件实际上是 AWR2944PEVM(应该仍然使用同一芯片)。 我之前尝试过使用  awr2x44p-EVM 示例进行刷写、但在同一个块上仍然遇到相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    是否可以尝试使用其他硬件设置进行刷写(如果有)? 此外、您能否将器件置于 SOP5 模式并发送 Tera 术语日志的一段信息? 同样、您能否将其置于 SOP4 模式并共享 tera 术语日志? 我希望您没有修改默认脚本中的任何内容、如果您进行了任何更改、请分享这些详细信息。

    此外、为了消除硬件问题、您可以检查 EVM 中的所有电源和时钟是否正确。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入 FTDI 端口时似乎会出现问题:如果我拔下该电缆并重新启动、则刷写成功  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    很高兴知道您的问题已解决。 在此处关闭该主题。

    此致、

    Shruti