This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:根据 DPIF_PointCloudSideInfo 计算检测峰值功率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626405/iwr6843aop-calculating-detection-peak-power-from-dpif_pointcloudsideinfo

器件型号: IWR6843AOP

您好、  

我当前正在使用 高架 3D 人员跟踪 上的示例 IWR6843AoP

我打算使用 SNR 噪声 要计算的值 检测峰值功率 所检测到的点云。 因为DPIF_PointCloudSideInfo结构中的 SNR 和噪声如所示 dB 标度 、的Peak_db计算方法如下:

peak_db = SNR_db + Noise_db

如果要将其转换为中的绝对功率值、应如何计算此值 dBm

我期待着您的见解。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这里有几点

    • SNR 是信噪比。 比率没有单位、因此将该值标记为“SNR_db"具有“具有欺骗性。
    • 由于我们在获取最终值显示在 TLV 信息中之前执行的输入调节和其他处理流水线程序、以 dBm 为单位的 SNR 可能会非常棘手。
    • 最佳建议是使用 DCA1000 + mmWaveStudio 获取以 dBFS 为单位的数据、然后将数据转换为 dBm。 但是、由于需要使用的确切噪声、因此很难将这些值与点云 SNR 相关联。

    也就是说、我不认为获取特定 dBm 的点云信息富有成效、尤其是在准备设置和以允许的方式捕获数据所需的时间方面、除非绝对必要。 您绝对需要 dBm 的特殊原因是什么、还是更多的是探索?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    dBm 不是绝对要求。

    我们只是尝试满足客户的要求、将 SNR 和检测峰值同时提供。

    如果我们不再使用 dBm、那么使用 DSS 中数据处理后可用的数据来获取“检测峰值“值的最简单方法是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会尝试让客户详细说明他们的需求。  当检测/点包含在点云中时、这意味着它满足被视为有效检测所需的所有标准。 其中一个标准是 SNR 大于其左右邻居、并且幅度大于设定的 CFAR 阈值。 如果信噪比足够大且大于其邻居...这就使它成为一个峰值。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我很抱歉在我的前一封邮件中出现混淆。

    为了澄清这一点、我特别查找的是每个检测点的“峰值振幅“值。 是否可以使用 DSS 处理后可用的数据(例如结构中提供的 SNR 和噪声值)来计算这个峰值幅度DPIF_PointCloudSideInfo

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不可能、这实际上是不可能的、因为在太空中进行单次检测的同时、很难对信号和噪声进行去耦和关联。 我们认为、最好将 SNR 视为“峰值的幅度“、并使用各种技术 通过 线性调频脉冲累积或使用 BPM-MIMO 等技术来尽可能提高 SNR

    此致、

    Pedrorm