This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:具有开窗功能的光传感器的结构设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627379/opt3006-structural-design-of-light-sensor-with-window-opening

器件型号: OPT3006

尊敬的 TI 工程师:

 

以下是使用 OPT3006 光传感器的 AI 玻璃的结构设计。 您能帮助了解它是否符合规范的要求吗?

77777.jpg

最终客户对当前的通孔尺寸不满意、认为过大会影响外观。 因此、我们需要将光入口孔的直径修改为 2.0mm。 这种做法是否可行? 降低后会产生什么影响?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    缩小孔尺寸将减小器件的有效 FOV。 使用现有的 3.05mm 孔、我模拟客户应看到~ 36.5°FOV。 将其更改为 2mm、我预计会产生 ~26°的情感 FOV。  对于此器件、我们建议系统设计为至少允许 30°FOV。  从仿真来看、圆形光入口孔直径可小至 2.44mm、并且仍保持建议的 30°FOV、以获得最佳性能。  

     *在这些仿真中、我假设 PCB 中的孔大约是 OPT3006 检测区域的大小。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn