器件型号: IWR6443
你(们)好
运行引导校准时、我们在发射功率方面遇到不一致的行为。 我们的流程如下:
- 使所有启动校准能够在生产期间在消声室中运行。 这在设置的频率范围内完成、退避为 0dB
- 使用我们的配置文件和退避设置启动传感器 — 检查其是否正常工作
- 如果不存在问题、请将引导校准数据保存到闪存中
- 在现场、通过恢复引导校准来运行传感器、并对 TX 功率使用运行时 OLPC 模式。
- 这是在定制硬件和固件上完成的。
在评估保存的校准时、我们看到两次测试之间传输功率不一致的情况超过 3dBs。 经进一步调查、我们发现、如果我们多次运行引导校准、发射功率有时会很高、而其他时间则很低(相差超过 3dB)。 在运行时而不是 OLPC 运行 CLPC 时、电源始终保持高电平。
观察结果:
- 在我们测试的设备上、引导校准温度在 40°C 以下和 50°C 到 60°C 之间时、发射功率似乎很低
- 当启动后 TX 功率为高电平时、通过 OLPC 运行时、所有 TX LUT 代码在所有温度下都变得相当高;与启动校准后传输功率为低电平时相比
- 在运行时启用 CLPC 后、导致低 TX 功率的引导校准将在运行时校准后变为高电平。 TX LUT 在运行时校准温度范围内将具有高代码。 其余值与引导校准后相同。
- 高功率还是低功率是预期行为、这并非完全可能。
- 当应用不同的回退时、运行时的 CLPC 提供非常线性的结果、OLPC 则不提供。 我假设这是预期的。
- 所有校准似乎都返回有效的位掩码
这种行为可能是什么原因造成的?
感谢您的观看!