This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:固件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626738/ldc1101evm-firmware

器件型号: LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

查找 LDC1101 EVM 上附带的本机固件。 EVM 页面 (www.ti.com/.../LDC1101EVM) 上链接了两个 GUI。 第一个指向 SNOC028F、这是一款通用感应 GUI、我可以从中看出不包括 EVM 用户指南中显示的功能。 我用了一段时间来使其正常工作、包括刷写 SNOC028F 安装程序中 TI 文件夹内的 LDC1101 EVM 固件。 固件是 2017 年发布的、现在我正在使用正确的 GUI (SNOC032)-我相信旧固件可能会导致 LDC1101EVM GUI (SNOC032) 未连接。 是否可以提供 LDC1101 EVM 上附带的固件、或确认我拥有了正确的固件?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您应该使用下面的 GUI (SNOC032)。   

    https://www.ti.com/tool/LDC1101EVM#order-start-development  

    如果您将 GUI 安装在默认目录中、则可以在以下目录中找到固件。

    C:\Program Files (x86)\LDC1101 Texas Instruments GUI\Firmware  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eddie。  是的、这就是我一直在使用的内容、我在发布此主题后找到了固件。 仍然遇到问题。 安装 2026 LabVIEW 运行时允许端口可供选择,但运行按钮呈灰色显示 — 已尝试 2015 LabVIEW RTE 但未成功、现在正在尝试 2010。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    请看下面的主题。  看看是否如上所述更新了.NET 可以解决您的问题。

     LDC1101EVM:GUI 不会运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是拼图的最后一块,谢谢!