This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:mcan 实现

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627138/awrl1432boost-mcan-implementation

器件型号: AWRL1432BOOST

问题:AWRL1432BOOST MCAN 接口无 CAN 总线活动

我使用 AWRL1432BOOST 电路板上的毫米波低功耗 SDK 中的 FreeRTOS MCAN 示例。 示例 (mcan_external_read_write) 成功运行、所有内部测试均在环回模式下通过

配置

我修改了 MCAN 位时序参数、使其在传统 CAN 模式下以 500kbps 的速率运行、以连接基于 MCP2515 的 CAN 模块。

配置的位时序:

CAN 时钟    :8000000 Hz
Brp        :10.
TSEG1       : 12
TSEG2       : 3.
总 TQ     : 16
比特率      :500000 bps
抽样点 :81.25%

禁用 CAN-FD(传统 CAN 模式)

使用 MCP2515 模块进行外部通信测试

测试设置

AWRL1432BOOST (MCAN)Left right arrowMCP2515 CAN 模块

MCP2515 配置为 500kbps

正确端接(在 CANH/CANL 之间测量~60 Ω)

确保共同接地

观察结果

未观察到通信

MCP2515 上未接收到帧 (CANdump)

外部节点无响应

AWRL1432BOOST CAN 接口上的关键电压问题

CANH = 0V

CANL = 0V

→表示没有活动/收发器未驱动总线

MCP2515 验证

MCP2515Left right arrowMCP2515 通信正常

观察到的空闲电压:


CANH≈2V
CANL≈2V


确认 MCP2515 设置、接线和端接正确

MCAN 内部环回

使用 SDK 示例成功通过

确认 MCAN 控制器和软件配置正常工作

当与 MCP2515 断开连接时、需要 120 欧姆端接


 结论

软件(MCAN 配置,比特率,示例代码)显示正确

确认 MCP2515 设置工作正常

AWRL1432BOOST CAN 接口在 CANH/CANL 上显示为 0V→无物理层活动

 这强烈表明存在以下问题:

外部 CAN 收发器(未启用/未通电)、或

AWRL1432BOOST 上的板级 CAN 接口

 公钥

需要澄清:

AWRL1432BOOST 是否包含板载 CAN 收发器、还是需要外部收发器?

是否必须配置任何使能/待机引脚(由 GPIO 控制)才能激活 CAN 接口?

是否需要额外的电路板配置来将 MCAN 信号路由到物理 CAN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正邀请我们的一位专家作出回应。 请给他们一两天时间来回复您。

    此致、

    Sreedeep