This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844–保证“RF‑TX‑OFF“:硬件互锁和/或软件方法

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619183/awrl6844-awrl6844-guaranteed-rf-tx-off-hardware-interlock-and-or-software-method

器件型号: AWRL6844

TI 团队大家好、

‑正在使用 AWRL6844 进行车内雷达设计、并且必须实现保证的无‑传输 (RF‑TX‑OFF) 状态。 ‑ ‑TI 有关硬件强制互锁和/或软件控制方法(包括任何时序/序列和验证点)的官方指南。

此致

Raphaël μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:
       请将 “channelcfg"的“的 rxChCtrlBitMask 和 txChCtrlBitMask 设置为 0、以分别关闭 RX 和 TX。 有关更多详细信息、请参阅 Wave_Demo_Tuning_Guide 中提供的“mm SDK “文档。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sivaprasad,
    明确答案、我们可以结束这一点、很抱歉延迟确认。

    此致
    拉斐尔