Other Parts Discussed in Thread: PGA900
部件号: PGA900
我们目前正在进行将设计投入生产的认证工作、并且 PGA900 IC 出现了意料之外的故障。 IC 处于 250F 环境中、在运行约 40 小时后无法运行(出现故障输出和高达 7.6mA Draw)。 (3.5mA 为标称值)在该环境中继续进行测试、故障进展为 0V 输出和 60mA 消耗(最大电流受 10V 电源电阻的限制)。
我们能够诊断 VDD 输入的作用是低电阻(1-2 Ω)。 它在 0-12V 的电压范围内响应类似于固定电阻、因此似乎内部稳压器没有开启。 接触 IC 非常困难、因为它位于硬密封组件内部和密封外壳内。
我们正在尝试找出故障、但关于 IC 在更可访问的 CCA 上模拟故障的已知不足。 我们尝试了几个理论,但是我们想知道,你是否能够提供一个列表或已知方法的矩阵,这可能会导致 IC 的内部故障。
一般而言、IC 证明了稳健性、但我们正在尝试找出导致此故障的根本原因、以防止生产中出现问题。
您是否知道会导致 IC 故障和/或电流消耗过大的故障?
谢谢您、