This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:MMWCAS-DSP-EVM 的内存限制

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628107/awr1243-memory-limitation-with-mmwcas-dsp-evm

器件型号: AWR1243
主题中讨论的其他器件: TDA2

您好:

datacube 的大小是 complex 样本大小*每个线性调频脉冲的样本数*线性调频脉冲数* TX 数* RX 数。 我想使用 processor_sdk_radar_03_08_00_00 的固件了解 MMWCAS-DSP-EVM 可能的最大数据立方体大小是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、不再支持此 SDK。  

    Simce TDA2 有外部存储器、I think.it 应该很大。

    请执行一些测试

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 共享存储器是否用于数据立方体存储?