This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021-Q1:故障分析支持申请–HDC3021QDEHRQ1 湿度读数异常

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627928/hdc3021-q1-request-for-failure-analysis-support-hdc3021qdehrq1-humidity-reading-anomaly

器件型号: HDC3021-Q1

你(们)好

客户退回了一个 HDC3021QDEHRQ1 传感器、在运输过程中读数异常、希望制造商能够帮助进行分析。 谢谢你。

以前、他们​​一批报告异常湿度值(第一次报告显示值超过​​90%、影响超过 12 个传感器)。 两个传感器之间的插值应为 14%、这是正常现象。 之前、样本 B 未接受湿度监测和读数 (FCT)。

我第一次重新测试:湿度 1.01% 40%,湿度 2.00 是,从十六进制转换成十进制,精度为 0.1。

第二个测试:0262 61%、0186 39%,两个读数之间的差异超过 20%。 同时、另一个主板当天测得的湿度超过 20%。 替换后、误差在 7%以内。 经过几天的存储后、读数分别为 60%和 67%、而同一主板的读数分别为 69%和 55%。