This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61:不带 Ammo 载波的 TMP6131QLPGMQ1

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626580/tmp61-tmp6131qlpgmq1-without-ammo-carrier

器件型号: TMP61

您好团队:

是否可以获得不带 ammo 载波带的 TMP6131QLPGMQ1? 我n´t 发现可订购的器件型号为批量订购。  

此致

Michael

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    目前、我们不支持散装封装载体中的 TMP6。 为什么需要它? 我们一直在考虑添加它。

    谢谢、

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hypatia、

    如果我们使用 Ammo 胶带将组件切割成尺寸、然后将其弯曲、最终会变得太短。 我们希望测量散热器上的温度、因此需要数据表中所示的长引线 (15.1mm 至 15.5mm)。  

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我看到、您在删除 ammo 包装上的胶带时遇到了问题吗?

    此致、

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:  

    是的、您是对的。 针脚后面总是留下一些胶水胶带。 这会导致焊接过程出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们 愿意 为 TMP6 添加批量封装选项。 但是,我们不会很快看到这种情况 — 可能是在 7 月左右。  

    此外、大容量封装可能不是您的完美解决方案。 我想分享另一位客户对不同器件的批量包装载体进行的评估。 他们发现导线弯曲、偶尔弯曲、如图所示。 这对您来说是否仍然可行?  

      

    谢谢您、

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    7 月对我们来说还可以、目前我们使用另一品牌的传感器、这些传感器是 EOL、但我们有足够的库存。

    散装不是完美的,我们知道这个问题,但对我们来说,它是可以的。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    好的、听起来不错! 现场团队将与您联系、详细讨论这一点

    此致、

    Hypatia