This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112A 和 TMP112D0 之间价格差异的原因

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627360/tmp112-the-reason-for-the-price-difference-between-tmp112a-and-tmp112d0

器件型号: TMP112

您好的团队、

我们想了解 TMP112A 和 TMP112D0 之间出现价格差异的原因。

 

我们知道 TMP112A 和 TMP112D0 提供不同的封装选项、而封装选择本身可能会对成本产生一定影响。 同时、根据数据表、TMP112D0 还规定了在–25°C 到+85°C 范围内 V+≥1.5V 时的±0.5°C (max) 精度、在该温度范围内与 TMP112A 相当。 此外、内部电路和功能规格似乎是相同的。

 

基于此、我们目前的理解是、虽然封装差异是已知的、但造成价格差异的主要因素与精度等级分级有关、例如生产测试条件、测试覆盖率、筛选标准和良率的差异。 换句话说、TMP112A 是在更严格的条件和更严格的裕度下进行测试和筛选的、而 TMP112D0 的等级则是更低的成本、即使一些精度规格重叠、测试要求也相对宽松。

 

您能否确认这一理解是否正确?  
如果除了封装类型和精度等级(例如,测试方法或产品定位)之外、还有任何其他因素导致价格差异、我们将不胜感激。
 
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    是的、 您的理解是正确的、因为存在价格差异是由封装类型和器件精度组合造成的。

    此致、
    仪表