This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3120:为一些 MEMS 传感器寻找产品选择支持

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627269/hdc3120-q1-looking-for-product-selection-support-for-a-few-mems-sensors

器件型号: HDC3120-Q1

您好:

我正在为 Enphase Energy 正在开发的产品之一寻找几个传感器。 如果我能得到帮助、根据我们的要求选择合适的产品、并获得样片进行评估、那将会很好。

我要查找的传感器:

常见要求:MEMS、I2C/SPI 接口、工业级

  1. 加速计(3 轴):2G 至 8g(首选低 g)、车门打开用例
  2. 湿度传感器:精度为+/–3%
  3. 存在(霍尔效应)传感器:工作温度为–40°C 至 200°C
  4. (可选)压力传感器:600 hPa 至 1100 hPa、差值精度为 0.5 Pa
  5. (可选) IR 传感器:高灵敏度、低噪声、非接触式

如果您还有其他问题、请随时与我联系。 我的电子邮件是 semurugesan@enphaseenergy.com。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    我们 将通过 电子邮件与您联系

    谢谢、

    Hypatia