This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:有关 DATAx_MSB 的问题以及 DATAx_LSB

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628240/ldc1612-questions-about-datax_msb-adn-datax_lsb

部件号: LDC1612

大家好、E2E 专家:

我对下面摘录的 LDC1612 数据表(2018 年 3 月修订)中强调的数据有疑问。  如果读取 DATAx_MSB 寄存器时 DATAx_MSB 和 DATAx_LSB 的内容都更新为最新转换数据、那么首先读取 DATAx_MSB 寄存器似乎是错误的顺序。

假设程序从 DATAx_MSB 读取数据、然后(根据数据表)LDC1612 用新数据更新 DATAx_MSB 和 DATAx_LSB、然后我读取 DATAx_LSB。  当 DATAx_LSB 数据确实应该是旧数据时、它将是“新“数据。

您能帮助我了解情况并非如此吗?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。 这是一个公平的问题、我们可以通过解释内部影子寄存器的使用来回答这个问题。  当 LDC1612 完成测量时、结果被写入 内部影子寄存器 、不向用户可访问DATAx_MSBDATAx_LSB注册。 用户可访问的寄存器会与前一次转换的数据保持冻结状态。 当读取 DATAx_MSB 寄存器时、器件会同时将 MSB 和 LSB 从影子寄存器复制到用户可访问的 DATAx_MSB 和 DATAx_LSB 寄存器中。 然后、这些值从同一转换中锁定到位。 下次转换完成时、只会更新影子寄存器、直到您读取 DATAx_MSB 寄存器、然后这些寄存器被更新的转换覆盖并重复同一个周期。 因此、您读取的 LSB 将是来自 MSB 的同一转换的“旧“数据。 此函数类似于循环中使用的临时变量、在该变量中、循环执行期间更新了数据、但需要防止更新中断循环执行或进行中间迭代更改。  

    此致、

    阿曼达