This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:环境下干燥的风险

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628102/hdc3021-risk-of-drying-out-in-ambient-environment

器件型号: HDC3021

如果我们在组装后重新水合 HDC3021 湿度传感器、那么坐在货架上的“室温“条件下该传感器再次干燥的风险是什么? 在冬季、它可以变得非常干燥(可能低至 10%相对湿度)、但保持在室温附近。 我们可以指望他们保持水分,只要我们不再烤他们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 10% RH 条件和室温下存储 HDC3021 应该没问题。 器件可能会有一些轻微的脱水、但当重新进入较高的 RH 条件时、它应该会恢复。 如果您还有其他问题、请告诉我

    此致、

    Hypatia