This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:上拉电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623685/tmp118-pull-up-voltage

器件型号: TMP118

TMP118 的 SDA 和 SCL 线能否上拉至高于 VDD 的电压。

例如、我的 VDD 为+1V8、并且希望将 I2C 线路拉至+3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Domagoj、

    对 SCL/SDA 引脚使用不同的上拉电压应该不是问题。 只要您保持在数据表中指定的工作条件范围内、您就可以正常工作。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL/SDA 引脚上是否有任何钳位/反向极化二极管 VDD?在 V_pullup > V_dd+V_f 的情况下、这些二极管是否会导通?

    这种情况下的最大注入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Domagoj、

    我正在与我们的设计团队核实有关二极管的信息、但如前所述、SCL/SDA 可以上拉至大于 VDD 的电压、它们不能超过 5.5V、如数据表上面突出显示的那样。 您还能解释一下“最大注入电流“的含义吗?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 I/O 电压高于 VDD、内部钳位二极管将正向偏置、一些电流将流入引脚并流向电源轨。 这是我所指的“注入电流“的电流。 它仅限于什么?

    BR

    Domagoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Domagoj、

    关于 SCL/SDA 上的二极管、我最多可以分享的是、它们接地。

    此致、

    哈利