This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:TMP118 的 PS 电压和上拉电阻器的 PS 电压

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629361/tmp118-ps-voltage-for-tmp118-and-ps-for-pullup-resistors

器件型号: TMP118

你好

TMP118 的 I²C Ω 引脚 (SDA、SCL) 是否可耐受过压、当 VDD 为 2.5V 时是否允许上拉至 3.3V?

提前感谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据 数据表 规格、SCL/SDA 引脚可以上拉至与 VDD 引脚无关的电压、最高可达 5.5V。 因此在您的设置中、如果您在 TMP118 的 VDD 为 2.5V 时将 SCL/SDA 线拉至 3.3V、这个问题应该没有问题。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答
    I²C TMP118 SDA/SCL 引脚可耐受过压并可在 VDD 为 2.5V(甚至 1.8V)时上拉至 3.3V、为什么 TMP118 评估板在传感器(1.8V 域)和控制器(3.3V 域)之间包含一个 1 Ω 隔离器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    新的 EVM 中包含 I2C 电平转换器、以 防止在为传感器使用外部电源时违反 VIL/VIH、尤其是因为 MCU 的 VDD 固定为 3.3V。 当在低于 MCU 的电压下运行 DUT 时、这尤其有用。


    此致、

    哈利