This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:使用 Radar Toolbox 4.0.0.5 中的工程构建导入到 CCS 的 AWR2944LC OOB 演示时遇到错误

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629309/awr2944p-meet-error-when-build-the-awr2944lc-oob-demo-imported-to-ccs-with-the-project-in-radar-toolbox-4-0-0-5

器件型号: AWR2944P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我在 Radar Toolbox 4.0.0.5 中导入了 AWR2944LC OOB 演示 CCS 工程、然后进行构建、但满足以下错误。 您是否可以帮助解决构建失败问题?

[49]生成文件:“c:/Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4/dss_cm4/m4generated/ti_drivers_config.c “
[50]正在调用:ARM 编译器
[51]“C:/ti/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04/source /ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04 /ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA /Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4 -c -MCpu=cortex-M4 -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mthumb -Oz -i“C src:/ti/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/include/c /ti/mmwave_dfp_02_04_18_01 /Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4/dss_cm4 -i“C /Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4/dss_cm4/m4generated /Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4/dss_cm4/m4generated/ti_drivers_config.c
[52]dss_cm4/subdir_rules.mk:43:目标“ss_cm4/m4generated/ti_drivers_config.o"的“的配置失败
[53]C:/Users/a0389162/workspace_ccstheia/out_of_box_2x44LC_dss_cm4/dss_cm4/m4generated/ti_drivers_config.c :355:88:错误:预期表达式
[54] 355 |     rpmsgParams.vringTxBaseAddr[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0]=(uintptr_t)(&gIpcSharedMem[]);
[55]   |                                             ^μ s
[56]1 错误已生成。
[57]gmake[1]:***[dss_cm4/m4generated/ti_drivers_config.o]错误 1.

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    看起来您正在单独构建 DSS_CM4 工程。 对于此应用等组合工程、触发 MSS 工程的构建将首先构建 dss_cm4、然后再构建 MSS 工程。 在单独编译工程时出现的错误是由于 SysConfig 中的功能更新导致的、其中应同时生成启用 IPC 共享存储器的两个内核的 syscfg 文件。

    用户可以参阅 具有共享存储器的工程必须构建为系统工程 、以了解更多详细信息。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    [8]PROCESS_BEGIN:CreateProcess (NULL、C:/ti/ccs2010/ccs/utils/sysconfig_1.23.0/nodejs/node /../out_of_box_2x44LC_mss/mss/mss_awr2x44LC.syscfg C:/ti/ccs2010/ccs/utils/sysconfig_1.23.0/dist/cli.js /../out_of_box_2x44p_mss/mss/mssgenerated --product C:/ti/mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04/.metadata/product.json --script ../dss_cm4/dss_cm4_awr2x44LC.syscfg --context m4ss0-1 --output ../dss_cm4/m4/

    您能否检查这些路径是否有效?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samhitha、

    非常感谢您的帮助! 在使用独立的 syscfg 1.23 而不是 CCS 中的设置后、我可以成功构建演示。

    此致、

    Chris