This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:查询从 AWR2243 2x 级联 EVM 获得的 ADC 原始数据

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM, AWR2188EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627502/dca1000evm-query-on-adc-raw-data-capture-from-awr2243-2x-cascade-evm

器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243AWR2188EVM

您好团队:

我目前正在使用  AWR2243 2x 级联 EVM  并想捕获  ADC 原始数据(FFT 前级)  提供定制信号处理和算法开发。

我想澄清以下几点:

  1. 启动 AWR2243 2x 级联 EVM 支持 DCA2000EVM ADC 原始数据采集点?

非常感谢任何文档、示例脚本或指导、它们对我的开发工作非常有帮助

注意:我编写 TI 器件型号 DCA1000EVM。 DCA2000EVM 没有任何选项。

此致、
MIIT D. Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、它不能与 DCA2000EVM 一起使用。 DCA2000EVM 目前仅专为 AWR2188EVM 而设计。 DCA2000EVM 并非公开可用、它必须通过 NDA 直接购买、因此您需要联系当地的现场销售办事处。

    AWR2243 2x 级联不支持直接从 MMIC 采集原始 ADC、因为原始 ADC 接口直接连接到 SoC (AM273)。  该电路板设计为更像是一个双芯片+ SoC 处理平台、而不是原始 ADC 数据采集平台。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    感谢您的答复。

    如您所说、AWR2243 _2x_Cascade 不支持原始 ADC 捕获。 但现在我有点困惑,因为我得到了  Two_Chip_Cascade_user_guide.html 在该 html 中、提到了通过 DCA1000EVM 捕获 ADC 原始数据的过程。

    请您澄清一下我的困惑。

    此致、

    MIIT Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您认为可以捕获一些原始数据是正确的、但这不是此电路板的主要用例。 CSI2 数据将发送到 AM273、然后将 CSI2 数据转换为 LVDS、并通过 DCA1000 将 LVDS 数据发送到 PC。  

    此方法在 DCA1000 的带宽和存储器大小方面非常有限、因此您一次只能捕获几帧数据。 如果您正在寻找专用的原始 ADC 数据采集平台、我不推荐使用此 EVM。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    感谢您澄清我的疑问。

    2. 这种方法对 DCA1000 的带宽和内存大小非常有限,因此一次只能捕获几帧数据。 如果您正在寻找专用的原始 ADC 数据采集平台、我不推荐使用此 EVM。

    我有几个问题、如下所述:

    A. 是否有任何替代方法来采集连续 ADC 原始数据?
    b. 您提到不推荐使用此 EVM、能否建议使用符合我要求的最合适 EVM?
    c. 与当前 EVM 相比、您推荐的 EVM 有哪些优势?

    此致、

    MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AWR2243 2X 级联不支持任何其他原始采集解决方案。  

    如果您需要级联原始 ADC 数据采集解决方案、我认为理想选择是 AWR2188EVM + DCA2000EVM。  DCA2000EVM 的 1TB 板载存储高于 PCIe Gen 3、因此该板能够采集 30 分钟以上的连续原始数据。 完成后、捕获数据将流式传输到 PC、因此您不受以太网带宽的限制。  

    DCA1000EVM 只有 2GB 的存储空间、由于数据实时传输到 PC、因此您受到 1Gbps 以太网接口的限制(实际吞吐量远低于 1Gbps)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    感谢您的建议。 您能否确认单个 ADC 原始数据帧的大小并指定其以 KB 为单位还是以 MB 为单位?

    是否有任何公式可以根据线性调频脉冲数、RX 天线数等来计算 ADC 原始数据帧的大小

    此致、

    MIIT Prajapati。