This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP + TPS62088 模块的哨声噪声问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088A, IWR6843AOP, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627968/iwr6843aop-whistling-noise-issues-of-iwr6843aop-tps62088-module

器件型号: IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: TPS62088、TPS62088A

您好、
我们的 IWR6843AOP 模块存在一些啸声噪声问题。
在我们的设计中、我们使用 4 个 TPS62088 电源。 我们发现了一些噪音、当模块工作时、很容易听到这些噪音。  
我们尝试使用具有强制 PFM 运行模式的 TPS62088A 来替代原始 TPS62088 (TPS620/PWM)、但问题仍然没有得到解决。 我们需要尽快解决大规模生产问题。
 
问题:
我附上了 TPS62088 原理图、您能帮助查看和检查是否有可以从硬件优化的方面? 还是优化射频 PA 时序以减少软件产生的噪声?
 
TPS62088 SW 引脚的波形如下:
mmexport1773904129925.jpg
 
 
非常感谢。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、  

    这可能是由直流/直流电路(而不是雷达)中的声谐振引起的。 应该将谐振调谐到音频区域之外。 您可以使用 SI/PI 工具帮助分析此问题并优化设计。 您还可以考虑减少电源、电容和负载之间的环路电感、改善接地平面连接、以及更短+更宽的布线。  

    如果您需要更多帮助、拥有 TPS62088 的电源团队会更有帮助。  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    感谢您的答复。

    我们正在尝试修改硬件设计。 但对于当前的设计、我们仍然有很多库存、所以我想知道是否有任何方法可以从软件的角度改进结果? 例如、是否可以 优化射频 PA 时序以减少噪声?

    BTW、谁可以支持查看 TPS62088 硬件设计? 也许我可以尝试直接联系他/她以查看我们的布局。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、  

    是的、您可以尝试减少帧中的突发和突发中的线性调频脉冲数、也可以增加帧间周期。  

    要获得 TPS62088 的支持、请在 E2E 上创建该产品下的新工单、以便能够分配正确的人员。  

    谢谢!  

    Blake