This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:使用 USB2ANY (OWI) 和 GUI 应用程序校准 PGA300。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300, USB2ANY, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628700/pga300-calibration-of-pga300-using-usb2any-owi-with-gui-application

器件型号: PGA300
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、、 PGA305

尊敬的先生:

请提供带有 USB2ANY (OWI) 的 PGA300 的接口图以及 GUI 应用和校准程序的下行链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在您的另一个主题中提供了 USB2ANY 原理图。 我已经向您发送了一封电子邮件、其中包含 GUI 的下载链接。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我们正在考虑使用 PGA305、因为并非 所有这些都需要。 直接我们可以使用 usb2any。为此,请建议 GUI 应用程序和连接图...如果可能,请分享连接图和 GUI 应用程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在您的另一个主题中回复、因此我将其标记为已关闭。  

    谢谢、

    Maggie