Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
器件型号: OPT3101
您好:
我需要设计一个使用 8 个同步距离测量的系统。 我一直在考虑使用 opt3101 来实现这一点,但我的系统的主要限制是处理时间。 我想在自动 HDR 模式和连续模式下将 OPT3101 配置为 2 个子帧、以便获得每个 500µs 的 1 距离读数、只能使用另一个 500µs 使用 I²C 从所有传感器读取数据。 由于 I2C 仅支持 400kHz 的频率、因此我需要使用并行位带同时从全部 8 个传感器读取数据、以满足我读取数据的 500us 时间限制。 为了满足时序要求、我想知道是否可以将所有传感器与微控制器生成的信号同步。 这样、只要来自一个传感器的 DATA_READY 输出信号、我就可以知道何时开始从 8 个传感器并行读取数据、因为我假设它们同时有数据。
在单次模式下、我已经看到 opt3101 触发器可与 RST_MNT 信号同步、但这不符合我的时序要求、因为 POWERUP_DELAY 必须至少为 0.4ms。
此外、我想知道 I2C 总线频率是否可以提高到 1MHz?
感谢你能抽出时间。