This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:AWRL1432BOOST-BSD–传感器启动、但无连续帧

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628377/awrl1432boost-bsd-awrl1432boost-bsd-sensor-starts-but-no-continuous-frames

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

我使用的是 AWRL1432BOOST-BSD EVM。 我刷写了 awrl1432 的运动/存在检测演示固件并使用毫米波演示可视化工具进行连接。

  • 显示了所有配置命令 Done

  • sensorStart成功执行

  • 仅在可视化工具中 显示一个帧 ,然后它被卡住了

  • VISUALIZER.png之后不会接收连续数据/帧

  • 用户 LED 亮起并保持亮起状态

预期:
在之后连续输出帧/数据sensorStart

实际:
仅显示一个帧、则不再显示其他数据。

请求:
请提供:

  • AWRL1432BOOST-BSD 工作演示固件

  • 匹配的配置文件 (.cfg)

  • 任何所需的可视化工具或 UART 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:


    这似乎是 1432 BOOST-BSD 板上的 DeepSleep 切换的问题;SDK 演示适用于标准 AWRL1432 电路板、SDK 演示可能没有正确处理 BOOST-BSD 板上的 DeepSleep 切换。

    现在、请使用这个更新后的配置进行评估。

    e2e.ti.com/.../1432mpd.cfg

    此致、
    Sarvesh