请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR1843
您好、
如果我在该操作模式下只启用 MRR 模式,我没有得到检测到的对象(从 cli_write 我知道)
/**! @简要介绍多模式雷达操作模式。 */
//#define SUBFRAME_CONF_MRR_USRR /*两个子帧、MRR 后跟 USRR20。 */
/**! @简要说明仅 USRR 运行模式。 */
//#define SUBFRAME_CONF_USRR /*一个子帧 USRR20。 */
/**! @简要介绍仅 MRR 操作模式。 */
#define SUBFRAME_CONF_MRR /*一个子帧 MRR80。 */
但是、如果我启用了 MRR usrr、我就能看到检测到的物体。
您能提供任何建议或其他一些需要做的更改吗?
谢谢。此致、
Madhurajyothi