Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004
早上好、
我使用的是 FDC1004EVM、但遇到了以下问题。 我想了解如何解决这些问题:
- 我会通过 PC 的 USB 端口引入干扰(接地环路等)、这会导致测量值波动约±0.05 pF。 当 PC 连接到充电器时、会发生这种情况、而当它仅依靠电池运行时、波动约为±0.002 pF。
- 我们开发了自己的传感器、直径为 10mm、用于测量与表面的距离。 除了连接长度(我们已经发现影响很大)之外、我们还注意到、当 CIN1 或 CIN4(左或右传感器)开始检测电容且其值增加时、所有其他 CIN 输入上的电容读数也会发生变化。 因此、连接 2 个、3 个或 4 个传感器时、我们无法再获得真实的值。 在 EVM 配置中、每个 CIN 设置为单端 (SHLD1 短接至 SHLD2)。 我们的传感器使用 CIN 和 GND、PCB 上有一个屏蔽层。 目前、左右传感器仍连接到 CIN1 和 CIN4(它们不使用 GND)。
预期的应用是将 3 个电容式传感器连接到 EVM、并执行 0 μ s 至 400 μ s µm 内的位置测量。
提前感谢您的支持。