This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:上电后的默认配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626154/iwrl6432aopevm-default-configs-after-power-up

器件型号: IWRL6432AOPEVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

如何知道按下复位按钮后或上电后的默认配置是什么? 我正在修改对象跟踪器的“预设配置“、并注意到配置文件未定义“clustercfg"或“或“sensorposition",“,如果、如果我不定义这些配置、我会问它们是什么。 我尝试了 Presence 和 Motion 配置、因此我想知道它是否具有不同的配置(未被物体跟踪配置覆盖)、以及 IWRL6432AoPEVM(和非 EVM)的值是什么。 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    好问题! 我们的器件不会在闪存存储器中存储配置。 因此、如果您重启或复位器件、配置设置将消失。 如果配置文件未定义参数、则该参数不会影响正在运行的演示、因此不会应用默认值。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、那么、我在哪里可以找到一个列表、其中显示 XWRL6432AoP 的加电默认配置是什么? 我需要知道所有配置是什么、甚至是我未专门发送到 TI 芯片的配置。 关于一个相关但又新的问题、如果公平地说配置仅存储在您的器件的 RAM 中、那么如果我们的器件欠压或复位、那么我们必须始终重写配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,在 6432AoP 发送魔术字 (1,2,3,4,5,6,7,8) 之前,它会发送约 1760 字节的其他信息,如版本信息、配置设置等。 有没有办法设置它(配置它),因此它从魔法字开始,不发送任何其他我不关心的东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    对于您的第一个问题、我们没有编译所有默认配置的单个列表、因为不同的应用需要不同的参数、但我们在 SDK 中确实有如下页面:.../MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html、其中列出了每个演示的每个可修改属性。

    对于第二个问题、默认情况下、我们的配置文件在启动器件时加载到 RAM 中、这使得配置器件的方法很容易在复位或欠压时丢失配置。 我们这样做是为了快速进行原型设计。 但我们还提供了通过修改在禁用 CLI 并启用了“Quick Start“时发送的硬编码值、将配置存储到 SysConfig 中的闪存中的选项。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在演示的输出消息标头中注释掉所有这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我在哪里以及如何做到这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您尝试运行的演示的 mmw_cli.c 中、有一个名为 MmwDemo_CLIInit() 的函数。 在其中、您可以找到 CLI 将输出的信息。  您可能对 demoBanner 感兴趣、它会显示 SDK 版本等。 您应该能够设置 cliCfg.cliBanner = NULL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于类型标识符 302 和 303(范围配置文件)、我可以使用我的程序读取 32 位二进制值、但我找不到一个说明每个 32 位值的含义以及我从中了解到的内容的文档。 我对 TLV 的主要参考是一个名为“了解 UART 数据输出格式“的文档、但此文档并不告诉我我从频段中了解了什么以及如何解释它们。 另外、任何能更好地解释所有 TLV 的文档也会非常感谢。 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    频段是物体与传感器之间距离的 1D 表示形式。 如果纸槽 N 的值较高、则在距离设备 N * rangeStep 米处会有较强的反射器或运动。

    302 是主要运动、303 是次要运动。 主要运动包括快速、大型运动、如行走、手势等 轻微的动作包括微小的动作,如呼吸,小飞镖等

    SDK 中的本文档可能能够提供更清晰的信息:../MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html

    此致、

    David