Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR1843AOP
我正在尝试将高精度演示移植到 AWR1843AOP。 我按照以下文档将工程从 68xx 迁移到 18xx:
www.ti.com/.../swra656c.pdf
我相应地更新了定义、radarss 文件、SOC_XXXX 宏和库。 工程编译成功、然后我便可以刷写电路板。 但是、我无法启动传感器。 sensorStart 返回完成并且没有错误。 然后、数据端口上没有输出。
CLI 端口运行、但数据端口在加载配置后从不输出数据。 我无法访问调试器、因此很难确定 DSS 不启动的原因。 我使用了 68xx 工程中包含的配置文件、将频率从 60 更改为 77。 我还尝试了使用各种其他参数、例如减少 ADC 样本数。 我永远无法获取要输出的数据。
希望就调查地点提出任何建议。