This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3120:我们能够传输模拟输出信号多长时间。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630383/hdc3120-how-long-can-we-transmit-the-analog-output-signal

器件型号: HDC3120

你好   

我需要知道该传感器与主控制器之间的距离有多远。   如果我必须将传感器与主控制器分开超过 1 米、您是否建议使用 TI I2C Hmidity 传感器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您尝试远距离(>1 米)驱动信号、我会坚持使用 HDC3120。 I2C 通常仅允许 SCL 和 SDA 线路上存在大约 50pF 的电容、因此大于 1 米的距离通常难以保持在该电容限值范围内。 由于 HDC3120 的输出是内部 DAC、因此其驱动强度要高得多。 以下是输出驱动规格:

    HDC3120 上的容性负载驱动比 I2C RH 传感器大得多。 确切的距离将取决于寄生电容。 您认为 HDC3120 与主控制器之间的距离有多远?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森