This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK—生命体征监测开发指南和与 3D 人员跟踪集成

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619652/iwr6843isk-iwr6843isk-vital-signs-monitoring-development-guide-and-integration-with-3d-people-tracking

部件号: IWR6843ISK
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

您好、

我目前正在与 IWR6843ISK 合作、并就生命体征监测开发及其与 3D 人员跟踪的集成提出了一些问题。

  1. 由于生命体征源代码未公开提供、是否有任何开发指南、应用手册或参考资料可帮助在 IWR6843ISK 上从头开始开发生命体征监测算法?

  2. 是否可以在同一设备上将生命体征监测与 3D 人员跟踪演示集成? 或者,两者之间是否存在线性调频脉冲配置不匹配 — 因为生命体征通常需要较慢的线性调频脉冲速率和较长的帧持续时间,而人员跟踪需要更快的帧速率和每帧更多的线性调频脉冲?

  3. 如果单个器件上的配置不兼容、建议的替代方法是什么? 例如、使用两个独立的 IWR6843ISK 器件(一个专用于跟踪,一个用于生命体征)并融合主机端的数据?

任何指导、现有文档的指示或社区的建议都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在发布此帖子的 24 小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误的回应。 生命体征演示可在 3D 人员跟踪演示的基础上使用。 首先、跟踪人员、并在跟踪人员上运行生命链。 您可以参考 IWRL6432 上实现了类似链的生命体征演示。 IWRL6432 上的生命体征演示随源代码提供。 您可以在以下位置找到 IWRL6432 的生命体征演示

    radar_toolbox_4_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致