This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:为什么在没有人时 TI iwrl6432 会输出心率和呼吸频率?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619284/iwrl6432boost-why-are-heart-rate-and-respiration-rates-being-output-on-the-ti-iwrl6432-when-no-one-is-present

器件型号: IWRL6432BOOST
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

当 TI iwrl6432 不存在时、为什么要输出心率和呼吸频率?

资料来源:Vital_signs_xwrl64xx

登录页面。
心率和呼吸频率生成现象
1.当有人出现在雷达传感器侧面时。
=>输出信号、即使它们在辐射图之外。
2.心率和呼吸频率测量在 2.4 至 3 米的距离内。
设置如下:sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 256 4 23 0
chirpTimingCfg 6 18 0 75 60
frameCfg 2 8 580 32 133 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
SigProcChainCfg 32 2 1 2 4 4 0 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 7.0 0 0.5 0 1 1 1
aoFovCfg –60 –30
rangeSelCfg 0.5 2.8
离合器拆卸 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0​​0x1ff000
boundaryBox –1.5 1.5 0.5 2.5 –0.5 2.5
sensorPosition 0 0 1.1 0
StaticBoundaryBox –1.0 0.5 2.0 0 2.5
gatingParam 3 2 2 4
State Param 3 12 2000 5 2000
分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
最大加速度 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 1 61.4 191.8 100
PresenceBoundaryBox –1.0 0.5 2.0 0 2.5
MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
分类器配置 1 3 4.
波特率 1250000
sensorStart 0 0 0 0

使用上述设置、即使没有人在场、也会产生呼吸和心率。
我想知道根本原因是什么。

3.这是由 vitalsign.h 源代码中的初始设置引起的吗?

#define PHASE_FFT_SIZE (512)//每个呼吸波形和心脏波形的 FFT 大小

第 68 章,我是你的女人
第 128 章
#define HEART_Rate_Decision_thresh 3.
定义呼吸指数_开始 3.
第 50 章,我是不是..
define SPECTRUM_PRODUCT_FACTOR 0.882
#define HEART_RATE_JUMP_LIMIT 12
#define VITARS_MASK_LOOP_NO 7

我想知道我可以做些什么来改进这一点。

谢谢你。

Yuhan Dream。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhan、

    我们将在收到此回复后的 24 小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好奇是否有任何措施可以改善上述问题。

    我想知道该怎么做或检查什么。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、延迟的回复。 心率和呼吸率是在 FOV 中检测到轨迹时计算的。 当 FOV 中没有人时、您是否始终看到轨迹(红框)?

    演示首先尝试识别轨道、当检测到轨道时、生命链会被激活。

    此致