This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 FPGA 通过 LVDS 接口获取原始数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622331/iwr6843aop-get-the-raw-data-via-the-lvds-interface-using-a-fpga

器件型号: IWR6843AOP

尊敬的团队:  

 

我有关于 IWR6843AOP 雷达传感器的一些问题。

我正尝试使用 FPGA 通过 LVDS 接口获取原始数据。

由于 LVDS 是高速接口、因此我想知道如何确保 LVDS 时钟和数据信号的时序正确对齐。

例如、我是否需要在 FPGA 中添加校准过程?

 

请帮助您建议一种通过 LVDS 接口获取传感器原始数据的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在 24 小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、延迟的回复。 FPGA 中不需要校准。 从器件中、数据与时钟对齐。

    如果要构建定制电路板、则必须确保所有线路的布线长度相同  

    此外、还可以根据需要发送的数据量以不同的频率发送 LVDS 数据

    此致