This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP:生命体征 Developer's 宠物指南?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629242/iwr6843aop-iwr6843aop-vital-signs-developer-s-guide-for-pet

器件型号: IWR6843AOP
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

您好:

 

我们已经在网站上完成了“人员跟踪和重要信号“功能显示。

检测也适用于人类,但当我们将检测目标更改为狗,

毫米波测试软件无法将看门狗作为物体进行跟踪。

我有几个问题:

  1. 这是否意味着需要针对猫和狗等动物调整单独的配置文件?
  2. 如果是、是否有任何工具或文档指导我们如何调整或调整这些工具或文档?
  3. 我们有兴趣自行调整生命体征检测。 建议的起点是什么? 是否有可帮助我们开始设计的 SDK、示例代码或培训资源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    生命体征演示适用于 60BPM 至 110BPM 的心率。 由于宠物的心跳值高于此范围、因此无法检测到宠物的心跳。

    生命体征演示与用于发出线性调频脉冲的帧格式紧密相关。 无法扩展检测范围

    本演示仅提供二进制文件。 有关源代码以及其他调优和实验、您可以参考 IWRL6432 上实现类似算法的生命体征演示

    您可以在 IWRL6432 上的以下位置找到生命体征演示

    radar_toolbox_4_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致