Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843
器件型号: AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642、 AWR1843
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
软件版本:mmWave Studio 2.1.1.0
“我正在开发一个使用 AWR1843(发送器)和 AWR1642(接收器)的联合雷达通信 (JRC) 项目。 为了确保硬件一致性、我将同步的 40MHz 外部时钟 (Si5351) 馈送到 J6 引脚 11。
问题:尽管在 StaticConfig 选项卡中选中了“OSCClkOut Master Diss“并点击“Set",“,但、但即使外部时钟线物理断开、电路板仍能继续工作(RF Init 通过)。 这可确认器件默认为内部 40MHz 晶体而不是外部源。
尝试修复:
我尝试使用 Lua 命令 ar1.SetRfDevCfg (1、0、0、1)、但它返回一个“无值“错误。
命令 RSTD.BrowseTree() 返回:“此安装不支持该命令。“
我使用 SDS1022 示波器物理验证时钟信号、以确认 40MHz 信号到达接头。
您能否提供正确的 Lua 命令序列或寄存器设置、以强制该特定版本的 mmWave Studio 和 AWR1843 硬件进入外部时钟从模式? 如果没有这一点,我的发射器和接收器之间的频率漂移会阻止我们的项目所需的连续正交解码。“
此致、
Danilo