This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用卡 Ret#135173 的硬件扩展模块

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618000/dca1000evm-hardware-probem-with-card-ret-135173

器件型号: DCA1000EVM
主题: AWR2944EVM 中讨论的其他器件

DCA1000EVM 卡存在关键的硬件问题。 在测试期间、观察到 FPGA 无响应、无法读取 FPGA 版本信息、并且系统在调试过程中出现超时错误。因此、在使用 mmWave Studio 3.01 的原始数据采集阶段、无法与卡建立稳定的通信。 此外、卡上的 EEPROM_FAIL LED 持续亮起表示错误不是基于软件或配置、而是指向硬件故障。  D/C:2522。 批次:0519202501。

 

卡片返回 (3).pdf 

 IMG_0149.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将 DCA1000 与哪一个 EVM 搭配使用?  这是不是开箱即用?   

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以在我提供的 pdf 卡返修 (3) 最后一页的图片中看到 EVM 的型号、在他们的评论中还指出“awr2944evm"。“。 客户表示在测试阶段发现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    我没有听到您的反馈、您能提供建议吗?

    谢谢、Sheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheri:

    很抱歉耽误我的答复。    DCA1000 确实有问题。  客户位于哪个国家/地区?

    此致、

    Ali

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们位于土耳其、但他们将该设备退回 Digikey、因此它位于美国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请提供这方面的最新情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheri:

    是否已返回故障的 DCA1000?  您是否在等待另一个 DCA1000?

    您还需要哪些额外支持?   

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     TI 是否批准我们退回故障器件? 我没有收到任何故障分析指示或有关如何继续的任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheri:

    从 Digikey 购买后、请联系他们、了解有关退货政策的信息。  

    此致、

    Ali