This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM:重复故障 — L4 元件过热和以太网连接故障

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843AOP, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629656/dca1000evm-dca1000evm-repeated-failure---l4-component-overheating-and-ethernet-connection-failure

器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPAWR1642BOOST

你(们)好

很抱歉我的最后一个问题没有得到答复。 但我上次也有同样的问题。

我在使用 DCA1000EVM 时遇到严重且反复的硬件问题。

之前、我的原始 DCA1000 由于出现故障 L4 元件 过热的情况。 假设电路板出现故障、我购买了一个全新的 DCA1000。

新的电路板一开始运行良好。 但是、它现在表现出与第一个症状完全相同的症状:

  • L4 元件过热 所有信息。

  • 以太网连接失败 转换器。

由于两个单独的电路板上出现了这种情况、我怀疑这种情况可能会导致该元件烧毁。 以下是我的问题:

  1. 此主板是否可以维修、或者我是否应该申请 RMA?

  2. L4 组件的具体功能是什么?

  3. 哪些外部因素(例如特定的电源问题,与雷达 EVM 板的连接)可能导致该确切元件持续出现故障?  

我们非常希望提供有关对此问题进行故障排除或启动维修的任何指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的设置的具体详细信息:

    • 电源:我已经使用 5V/3A 和 5V/2.5A 电源适配器测试了此设计。

    • 雷达 EVM:DCA1000 与 IWR6843AOP AWR1642BOOST 评估模块结合使用。

    • 软件:软件配置(包括 mmWave Studio 设置)的执行方式与官方用户指南中的完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    直流/直流滤波元件中的 L4(请参阅下面的原理图部分)。  这是您所指的组件吗?

    您能否检查原理图中显示的电压电平?  它们是正常的吗?

    我还会附上完整的原理图、以防您没有。

    此致、

    Ali

    e2e.ti.com/.../PROC048A_5F00_SCH.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、L4 似乎是我指的器件。

    目前、我没有测量电压电平所需的设备、但我正在获取该设备。 我能够进行测量后、将检查原理图上的电压、并告诉您是否发现任何异常。

    感谢您还附加完整的原理图。  

    此致、

    Jihyuck