This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:CP210x 驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630959/iwr6843aopevm-cp210x-driver

器件型号: IWR6843AOPEVM

每次将 IWR6843AoPEVM 插入 USB 电缆时、仔细查看器件驱动程序、两个端口都显示完全相同的 COM 端口号(第二个端口显示警告,可能是因为它具有相同的 COM 端口号)。 我卸载了 SiLabs CP210X VCP Windows 驱动程序、然后重新安装、但同样的情况也会发生--我运行的是 Windows 11。 似乎有某种绑定枚举的问题,我无法过去。 在使用具有 FTDI UART 转 USB 芯片的 6432AoPEVM 时、我从来没有发生过这种情况。 它似乎特定于此 SiLabs CP210X、或者只是我、我不确定、但没有可用的选项可供现在尝试。  请帮助!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将尝试复位 COM 端口枚举。 一个快速的谷歌搜索可以告诉你如何

    此致、

    Pedrorm