This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法通过以太网与 DCA1000EVM 进行通信

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629875/dca1000evm-unable-to-communicate-over-ethernet-with-dca1000evm

器件型号: DCA1000EVM

您好:
使用 DCA1000EVM 和毫米波雷达 EVM 设置时、我仍然遇到以太网通信故障。 当通过 MATLAB 运行数据捕获 Lua 脚本时、mmWave Studio 无法通过以太网与 DCA1000 通信、返回重复的超时错误。

进行物理检查后、DCA1000 EVM 上的以太网端口会显示链路活动指示灯、但主机 PC 上的千兆位以太网端口仍然完全黑、表示没有发生物理层握手。 此外、该连接甚至不会在 Windows 网络接口中注册。 Windows 的行为与以太网电缆物理拔下的情况完全相同。

硬件和软件环境:

  • SDK 版本: MMWAVE_L_SDK_06_01_00_05 (MMWAVE_DFP)

  • 主机 PC: Windows OS、使用经验证的支持 1000 Mbps(千兆位)的以太网端口。

  • 电源: 直接连接到 DCA1000 桶形插孔的专用 5V、3A 电源模块。

已采取的故障排除步骤:

  1. 开关配置: 已验证 SW2 DIP 开关是否配置正确

  2. 布线: 已验证 支持千兆位的以太网电缆 (Cat5e/Cat6)。