This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:远距离人员检测问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629265/iwr6843aop-long-range-people-detect-problem

器件型号: IWR6843AOP

你好
我目前正在进行测试以实现 50 米检测范围 使用了 远距离人员检测 (LRPD) 固件 。  

由于我在软件包中找不到 AOP 特定的 CFG、因此我使用了 ISK 示例、但它无法按预期工作。 天线映射似乎不匹配、从而导致检测不当。

我已经测试了 3D 人员跟踪固件、但它也在 11 米处达到了极限。 您是否有任何文档或针对使用 IWR6843AOP 的远距离应用进行了优化的配置? 我期待您的答复。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于一些因素、LRPD 示例不支持 6843AoP。 第一种方法如您所述、此演示针对 ISK 的天线几何结构进行、因此在使用 AOP 时、计算将不正确。 您使用 6843AoP 而不是 684k 的特定原因是否存在? ISK 提供更大范围、更适合此应用于 AOP。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我知道、与 AOP 相比、ISK 提供更广泛的雷达性能范围。 但是、我想验证 AOP 可以检测到人员位置的最大距离。

    如果 AOP 难以实现 LRPD、是否有任何其他使用 AOP 进行远距离人员定位的示例或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要多长时间才能得到答复?

    我目前正在使用 IWR6843AOP 模块测试 3D 人员跟踪固件。

    通过调整斜率和采样率、我成功实现了大约 15–16 米的检测范围。 但是、我发现很难将检测范围扩展到这一点之外。

    您能否就如何使用 AOP 天线检测更远距离的人员提供任何建议或配置技巧? 若有任何关于优化 profileCfg 或跟踪参数来提高远距离性能的指导意见、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过具有超低 CFAR 值和高最大范围线性调频脉冲设计的开箱即用演示?

    要以开头的配置文件(6843AoP 位于 64xx 文件夹中):

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\ xwr64xx \mmw\profiles\profile_3d_aop.cfg

    二进制文件到闪存:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\ xwr64xx \mmw\xwr64xxAOP_mmw_demo.bin

    导入工程以在 CCS 中查看和重新编译

    \radar_toolbox\source\ti\examples\widget\exwr6843AOP-out_of_box_6843_aop.projectspec Out_Of_Box_Demo src

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我刚刚确认了演示固件和配置 (cfg) 文件。

    如果我的目标是远距离测量人的位置、我是否应该使用开箱即用 (OOB) 演示固件继续进行测试? 或者、是否可以使用 3D 人员跟踪或其他特定固件来实现此目的?

    此外、如果需要选择演示固件、我想详细了解其 TLV 数据结构。 如果您能提供任何相关文档或材料、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为远距离时、Capon 波束形成方法对于 ARM 内核+ DSP 硬件来说可能过于密集、因此我会坚持使用 OOB 固件来实现很长的距离。

    对于 TLV、请参阅  TI 开发人员专区的 Radar Toolbox 中的了解 UART 数据输出格式用户指南。

    此致、

    Pedrorm