This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:此传感器是否可用于在淋浴期间监控或跟踪人手的移动情况

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631342/iwr6843aop-can-this-sensor-be-used-to-monitor-or-track-human-hand-moving-during-a-showering

器件型号: IWR6843AOP

当人们在淋浴,水流量约为 2.0 GPM/7.57LPM,人体和手可能都被水滴覆盖。

在这种情况下、能否以可接受的精度(例如 5-7cm)跟踪手部位置?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果淋浴喷雾是一个较宽的高压区域、可能会有点困难。  TI 没有在淋浴喷头运行时检测人员的经验、因此可以对其进行测试、但由于水流行为与人及其手以及人的 RCS/移动有一定的一致性、我认为这不会太困难。

    此致、

    Pedrorm