This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:关于 IWR6843ISK-ODS 购买和兼容性的咨询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631204/iwr6843isk-ods-inquiry-on-iwr6843isk-ods-purchase-and-compatibility

部件号: IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、MMWAVEICBOOST

您好:

我想购买 DCA1000EVM MMWAVEICBOOST 、和 IWR6843ISK-ODS

我有几个问题:

  1. 这些产品是否可在韩国购买?
  2. 使用时是否存在任何兼容性问题 IWR6843ISK-ODS 配合使用 DCA1000EVM MMWAVEICBOOST

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这些产品在韩国上市。  

    否、 将  IWR6843ISK-ODS 与 DCA1000EVM 和 MMWAVEICBOOST 配合使用时、不会出现兼容性问题。

    此致、

    David