This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:有关 AWRL6844 LPD/CPD/SBR 培训 GUI 分类的技术问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624807/awrl6844evm-technical-questions-regarding-awrl6844-lpd-cpd-sbr-training-gui-classification

器件型号: AWRL6844EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们公司目前正在使用 AWRL6844 来开发车内应用。 我们正在使用 LPD/CPD/SBR 培训 GUI 和遇到了有关分类和标记逻辑的几个问题:

  1. LPD(生命存在检测): 做 1 类和 2 类代表 “空“ “非空“ 挑战呢?

  2. CPD(车内儿童检测): 做 1 类和 2 类代表 “成人“ “婴儿/空“ 挑战呢?

  3. SBR(座椅安全带提醒): 做 1 类和 2 类代表 “空“ “已占用“ 挑战呢?

  4. SBR 逻辑: 在 SBR 方面、儿童是否会被分类为 “已占用“

  5. 儿童座椅标签: 儿童座椅在贴标流程中的具体作用是什么? 是否将“有座位“和“无座位“视为不同的类别?

  6. 搁脚空间标志: 与上一个问题类似、的具体作用是什么 搁脚空间标志 结果呢?

  7. 混淆矩阵计算:您能否提供用于在培训 GUI 中计算混淆矩阵结果的具体公式或方法?

  8. 与 NN 精度的相关性:NNAccuracyTraining、NNAccuracyValidation NNAccuracyTest 结果如何与最终混淆矩阵相关联? 具体来说、混淆矩阵是基于组合数据集生成的、还是仅代表测试集的性能?

感谢您的时间和帮助。 我们期待您的专业反馈。

此致、

 

Henry Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我已经邀请了我们的一位软件专家、 请给他们一天或两天时间来提供答复。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于我们的错误、延误了。   

    您能解释一下您的问题中 1 级和 2 级的含义吗?

    我们 在 SBR 测试中未包括任何儿童。   我们的理解是、带婴儿座椅的儿童不是由安全带提醒系统处理的。  

     此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Q7 和 Q8